{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is a time delay available on the ATV312 logic inputs?
Issue:
Time delay feature on the ATV312 logic inputs

Product line:
Altivar 312, ATV312

Environment:
all

Cause:
Delay before activation

Resolution:
The Altivar 312 does not offer a delay time for the Logic inputs.  An external timer can be added if needed.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: