המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the tolerance of the voltage range for signaling products?
According to our voltage tolerance design rule,  the allow tolerance of DC products is around 85% to 120%. the allow voltage range of AC products is around 90Vac ~ 264V ac, if the supportable AC voltage is 110Vac and 240Vac in our catalog.