{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the output current of an EVH2S22P04K EvLink Wall box charging station be permanently limited? If so, to what level?
EVH2S22P04K can permanently limit its output current/power.

To limit the power:
1. activate power limitation mode in the charging station setting (see page 1 of Attachment1)
2. connect input E6 to 230V (see page 2 of Attachment1). The maximum charging power is limited as long as on the E6 is 230V.

The EVH2S22P04K is 32A station, therefore the power can be limited to level 16A (see page 2 of Attachment1).

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Attachment1.pdf [252.18 KB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: