המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find information on installing an ATV21 such as wiring, dimensions, etc.?

Issue:
Information regarding installation of ATV21.

Product Line:
Altivar 21

Environment:
All

Cause:
Need installation documentation

Resolution:
This information can be found in the ATV21 Quick Start Guide and the ATV21 Installation Manual.

The ATV21 Quick Start Guide can be downloaded from here:
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S1A73479&p_enDocType=User+guide

The ATV21 Installation Manual can be downloaded from here:
https://www.se.com/au/en/download/document/AAV85581/

Both documents are also attached to this article.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Altivar21QuickStartGuide.pdf [913.81 KB]
ATV21 Installation Manual 092009 AAV85581.pdf [1.79 MB]