{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is VW3A8126 compatible with ATV32, LXM32?
The front RJ45 opening is too small for VW3A8126 flange so, it's blocking the cable from inserting deeper and making reliable connection.
This is related to ATV32/320 and LXM32. The good solution would be to make the flange smaller.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
VW3A8126 cable flange issue.docx [508.25 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: