המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the difference in Digital inputs and Logic inputs on the ATV320 drives?
Issue:
Difference in Digital inputs and Logic inputs on the ATV320 drives

Product Line:
ATV320

Environment:
Logic inputs

Cause:
n/a

Resolution:
They are the same thing. In older drives, we always used logic inputs and with the newer drives, we are calling them digital inputs. They are exactly the same thing.