המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I program the ATV630 for +/- speeds via digital inputs?
Issue:
Programming reference switching and +/- speeds via digital inputs for the ATV630.

Product Line:
Process Drives

Environment:
ATV630  ATV930

Cause:
Setup +/- speed as second reference.

Resolution:
[Complete settings] [Command and Reference]
Freq Switch Assign =  Ref Freq Channel 2
Ref Freq 2 Config = Ref Frequency via DI

[Complete settings] [Generic functions] [+/- speed]
[+ Speed Assign] USP = desired DIx  Increase speed input assignment.
[- Speed Assign] dSP = desired DIx  Down speed input assignment.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.