undefined undefined
{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PowerChute Personal Edition v3.0.2 requires .NET Framework 2.0 for installation
Issue:
PowerChute Personal Edition v3.0.2 requires insecure .NET Framework 2.0 for installation

Product Line:
PowerChute Personal Edition

Environment:
All supported operating systems


Cause:
.NET Framework 2.0 is required to install PowerChute Personal Edition v3.0.2. .NET Framework 2.0 is no longer supported by Microsoft and is deemed insecure.

Resolution:
Upgrade to PowerChute Personal Edition v3.1, which requires the latest .NET Framework (v4.0) for installation.
NOTE: PowerChute v3.1 retains all of the features included in PowerChute v3.0.2.
See attached Compatibility PDF for a list of compatible OS with PowerChute Personal Edition 3.1

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PowerChute_Personal_Edition_Compatibility_Chart-22-Jan-2022.pdf [67.48 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: