{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are the NetShelter VX Seismic cabinets and 2-Post Racks OSHPD compliant?
Issue:
the question has been risen if a NetShelter VX Seismic cabinet is OSHPD compliant.

Product Line:
NetShelter VX Seismic, 2-Post Rack

Environment:
AR2144BLK, AR2145BLK, AR201: all serial ranges.

Cause:
The only seismic documents on the product pages of AR2144BLK and AR2145BLK are the NEBS GR-63-CORE Zone 4.
There are no seismic documents on the product page of AR201.

Resolution:

Several Smart-UPS were tested and approved for installation with NetShelter VX Seismic and AR201 during OSHPD Special Seismic Preapproval (OSP) testing. Please see the attachment.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
OSHPD OSP 2016.pdf [3.27 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: