{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PowerChute Network Shutdown 4.3 fails to power off VMware ESXi 6.7 U3 host
Issue:
PowerChute Network Shutdown 4.3 fails to power off VMware ESXi 6.7 U3 host with error

ERROR Thread-82 com.apcc.m11.components.Shutdowner.Hosts.ESXUnmanagedStandaloneHost com.vmware.vim25.RestrictedVersion: Current license or ESXi version prohibits execution of the requested operation.
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) - hostShutdown

Product Line:
PowerChute Network Shutdown v4.3

Environment:
VMware ESXi 6.7 U3 host with VMware vSphere 6 Essentials Plus license.

Cause:
Change to VMware ESXi 6.7 License

Solution:
User must contact VMware for assistance with the licensing.
Per VMware knowledge base document 1023990 vSphere Essential Plus license should allow CLI access to the host.



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: