{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PME9.0 - PM8000 vista diagrams not fully translated into Chinese
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
Vista - Diagrams (Chinese language)

Issue/Cause
Some of the labels are not fully translated to Chinese for the PM8000 default diagrams in Vista.


Resolution
The workaround is to manually change the meter default diagrams (located at C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\diagrams\ud\default) to display the proper language.

Additional Information
This has been fixed in PME 2020.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: