המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Les sondes de température APC sont-elles étalonnées?


Problème

Les sondes de température et d'humidité APC sont-elles étalonnées?


Gamme de produits
  • Capteurs de surveillance de l'environnement
  • Capteurs NetBotz



Environnement
  • Toutes les applications

Cause
  • Certains utilisateurs pourraient être tentés d'étalonner leurs sondes, mais l'étalonnage d'une sonde APC  est garanti par sa conception. Voyez ci-dessous pour d'autres informations.




Résolution

Le test d'assurance qualité est notre dernier test effectué à l'usine et il a pour but de vérifier l'étalonnage, mais il ne constitue pas un étalonnage. L'unité ne peut être étalonnée; elle ne présente aucun réglage. Les vérifications effectuées vont bien plus en détail que les caractéristiques apparaissant dans les documents publiées. La vérification n'est effectuée qu'à une seule température et à un seul taux d'humidité, dans un environnement stable. La sonde est comparée à une sonde de mesure de laboratoire étalonnée. La sonde APC n'est pas conçue pour servir d'instrument de laboratoire, elle est conçue pour convenir à la gestion de l'environnement d'un centre de données, d'une salle des ordinateurs, d'une armoire de répartition, etc.