המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I enter into Resi9 MP with cables keeping IP?
Issue:
Keep IP protection when entering into the Resi9 MP enclosures.

Product Line:
Resi9 MP

Environment:
Installation phase

Resolution:
Yes, you may enter into Resi9 MP surface with cables thanks to easy removable entry cable you could adapt to cable section.

Notes:
To select the right enclosure, please select the product with the commercial reference starting with MIP10 / MIP11 / MIP12.
Video - Resi9 MP - Entry Cable Management