המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
"Configured" status is not displayed in TGML for Cubicle 5 to Cubicle 16 for SMD (Switchgear Monitoring Device)
Issue
"Configured" status is not displayed (checked or unchecked)  in TGML for Cubicle 5 to Cubicle 16 for SMD (Switchgear Monitoring Device)
image.png
Product Line
PO2021 PSO2020 R2 CU1
Environment
PO2021 / PSO2020R2CU1 with webHMI application having SMD devices
Solution
  1. Close any open webHMI application in browser
  2. Stop IIS from IIS Manager
  3. Navigate to C:\ProgramData\Schneider Electric\Power SCADA Operation\v2021\User\PLS_Include\TGML\Templates\Thermal
  4. Take backup of "Thermal" Folder in v2021 folder and its sub-folders (C:\ProgramData\Schneider Electric\Power SCADA Operation\v2021)
  5. Replace the attached (Related) TGML files in Thermal folder normally located at C:\ProgramData\Schneider Electric\Power SCADA Operation\v2021\User\PLS_Include\TGML\Templates\Thermal
  6. If your installation location is different, please make sure you replace these files in Power SCADA Operation\v2021\User\PLS_Include\TGML\Templates\Thermal
  7. Start IIS Manager
  8. Open the TGML for SMD and verify the "Configured" Status visible for all Cubicles.
  9. If not able to view updated TGMLs , perform iisreset using Command Prompt (Required Administrator privileges).

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Thermal tgml files.zip [759.01 KB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.