Línea de productos:
Easy SRV
Entorno:
Software
Porque:
La necesidad de reestablecer el dispositivo APV9601
Resolución:
Si es necesario reiniciar las direcciones IP de los dispositivos, seleccione el casilla de verificación de "Habilitar restablecimiento de SNMP" y haga clic en el botón "Restablecer". Entonces, si el inicio de sesión es confirmado, puede reiniciar el dispositivo. Los pasos son los siguientes: Paso 1: seleccione la dirección IP necesaria para reiniciar la IP de la lista. Entonces, "SNMP reset enable" estará disponible para seleccionar.
Easy SRV
Entorno:
Software
Porque:
La necesidad de reestablecer el dispositivo APV9601
Resolución:
Si es necesario reiniciar las direcciones IP de los dispositivos, seleccione el casilla de verificación de "Habilitar restablecimiento de SNMP" y haga clic en el botón "Restablecer". Entonces, si el inicio de sesión es confirmado, puede reiniciar el dispositivo. Los pasos son los siguientes: Paso 1: seleccione la dirección IP necesaria para reiniciar la IP de la lista. Entonces, "SNMP reset enable" estará disponible para seleccionar.
Paso 2: Haga clic en la casilla de verificación de "Habilitar restablecimiento de SNMP". Luego, el botón "Reiniciar" Paso 3: haga clic en el botón "Restablecer" y aparecerá un mensaje para confirmar esta operación.
Paso 4: si se selecciona "Sí", se solicita iniciar sesión primero. Si se selecciona "No", se detendrá esta operación
Paso 5: Ingrese la contraseña correcta y haga clic en el botón "Iniciar sesión". El objetivo el dispositivo se reiniciará. NOTA: Si cambia la dirección MAC del dispositivo actual antes de reiniciar y el dispositivo actual está aplicando el método DHCP (Obtener dirección IP automáticamente), usted necesita hacer clic manualmente en el botón "scan" para escanear.
פורסם עבור:שניידר אלקטריק ישראל