המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Connexions de l’alimentation du démarreur progressif ATS480 et des bornes du câble moteur.

Problème :

Où sont raccordés les câbles d’alimentation et de moteur principaux sur le démarreur progressif ATS480 ?

Gamme de produits :

Démarreur progressif ATS480

Environnement :

Toutes

Cause :

Raccordements des bornes puissance et moteur.

Résolution :

(L1 L2 L3) (A2 B2 C2) (T1 T2 T3) - Raccordements de puissance et bornes moteur.

L1 L2 L3 sont les bornes d’alimentation de tension de ligne.
A2 B2 C2 sont les bornes de contacteur de court-circuit optionnelles.
T1 T2 T3 sont les bornes de câblage du moteur.

Reportez-vous au manuel d’installation le plus récent de l’ATS480 NNZ85515 version 4 ou supérieure pour plus d’informations.
Manuel utilisateur ATS480 - Guide utilisateur | Schneider Electric


ATS480 motor wiring table A



ATS480 motor wiring table B



ATS480 wiring terminal C