המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
BMS AP9921X-AP9922; ¿qué alarmas específicas configurarán la "Alarma del controlador de administración?
Problema:
BMS AP9921X-AP9922; ¿qué alarmas específicas configurarán la "Alarma del controlador de gestión"?

Línea de productos:
Sistema de administración de baterías (BMS) AP9921X y AP9922

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
¿Qué alarmas específicas configurarán la "Alarma del controlador de administración"?

Resolución:
Las alarmas que se enumeran a continuación activan el LED del controlador de administración.
Alarmas críticas
Sensores faltantes o defectuosos:
No todos los sensores están presentes y en funcionamiento. NOTA: El sistema debe tener al menos un sensor de corriente, un sensor de temperatura ambiente y un sensor de temperatura de la batería piloto para que funcione de manera confiable. Los sistemas con dos cadenas deben tener dos sensores de corriente. Conecte o reemplace el sensor indicado en el registro de eventos.
Monitor bloqueado:
Un relé en una unidad está bloqueado. Restablezca el sistema de administración de la batería con el botón de encendido/apagado del panel frontal de la unidad.
Suspensión del monitor (sólo baterías de plomo-ácido):
Las baterías informan de niveles de bajo voltaje. NOTA: Cuando el sistema de administración de la batería detecta esta alarma, inhibe el escaneo de los relés para disminuir el consumo de corriente y evitar daños a las baterías. Compruebe que el UPS esté recibiendo energía. Compruebe que el cargador funciona correctamente.
Comunicación de la unidad:
Una o más unidades no están reportando a la unidad principal, o se produjo un error en la comunicación entre las unidades. Compruebe que los cables de los puertos de expansión estén en su lugar. Si el sistema no ha sido operado nunca, compruebe que los interruptores DIP estén colocados correctamente en cada unidad.
NOTA: Algunos sistemas AP9921XS se suministraron con un cable de bus de expansión incorrecto. Este cable debe ser RJ16 (6 cables) RECTO A TRAVÉS del cable. Muchos cables TRANSVERSALES RJ16 (tipo telefónico estándar) se incluyeron en los paquetes de hardware.
Es posible utilizar un cable de datos CAT5 estándar para interconectar el bus de expansión, pero si esto se hace, es necesario asegurarse de que los cables NUNCA estén conectados del puerto superior al puerto superior o del puerto inferior al puerto inferior. SI SE HACE ESTO, SE DESTRUIRÁ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN RS485 EN LOS MÓDULOS. Las unidades deberán ser reemplazadas para completar la instalación.
Fusible abierto o conexión abierta:
Una o más conexiones entre el controlador de administración y las baterías están abiertas. NOTA: Si se abre el fusible al final de una cadena de batería, sólo se verá afectada la primera o la última batería. Si se abre un fusible intermedio, las dos lecturas simultáneas de tensión de la batería son de 0 V. Reemplace el fusible, la conexión del cable o la batería en el lugar indicado en el registro de eventos.
Alta temperatura del piloto:
La temperatura de superficie de una batería en la cadena está por encima del umbral configurado. Es posible que la batería esté sobrecargada. Umbral alto predeterminado: 95 °F (35 °C). Revise el flujo de corriente para ver si encuentra una carga flotante superior a la normal. Un flujo de corriente que sea superior a la carga flotante podría indicar una celda cortocircuitada, un cargador escapante o el comienzo de una fuga térmica. Reemplace las baterías con fallas.
Alarmas de advertencia
Batería Conexión defectuosa o abierta del fusible:
Las conexiones entre el controlador de administración y las baterías están abiertas. NOTA: Si se abre el fusible al principio o al final de una cadena de batería, sólo se verá afectada la primera o la última batería. Si se abre un fusible intermedio, las dos lecturas consecutivas del voltaje de la batería son de 0 V. Reemplace el fusible, la conexión del cable o la batería en el lugar indicado en el registro de eventos. Compruebe también si hay batería abierta

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ASTE-6Z5QFJ_R2_EN.pdf [684.97 KB]