המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Cuestión:

¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Línea de productos:

Procesadores Modicon M580 que soportan Drops remotos

BMEx58xx40 (terminación 40)

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución

CPU M580                      | |       Máximo de  Drops remotos de E/S

--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                | |              8

BME P58 3040                | |              16

BME P(H)58 4040           | |              16

BME P(H)58 5040           | |              31

BME P(H)58 6040           | |              31

--------------------------------------------------------------------------------

Un "Rack" se define como una placa base que aloja dispositivos.

Un "Drop" se define como el rack que está conectado a la CPU como un nodo en la red RIO.

Un Drop puede contener múltiples racks mediante el uso de los extensores de rack BMXXBE

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: