המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ETE - FAQ - Platform: Does the EcoStruxure Transformer Expert work with Synthetic Esters or Silicone Fluids?

Silicon fluids are not supported in the application and its not in our road map currently.

Esters and silicone fluids are both K class (non-flammable), making them ideal for applications where fire safety is critical. However, esters (both synthetic and natural) offer superior environmental protection. Silicone is also notoriously prone to leakage and, once in the environment, takes an extremely long time to degrade. For this reason, silicone fluids have now been replaced in industry by esters, as they are non-toxic and fully biodegradable.

EcoStruxure Transformer Expert is suitable and tested for Synthetic & Natural Esters, only requiring the configuration to be set in the dashboard.

שניידר אלקטריק ישראל

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.