Transizione 4.0

Come primo esempio pensiamo ad un OEM che voglia realizzare una macchina “Transizione 4.0 ready”, questa dovrà rispondere alle cinque caratteristiche obbligatorie e alle due (su tre) ulteriori caratteristiche indicate nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017: EcoStruxure Machine Advisor ed EcoStruxure Secure Connect Advisor permettono di rispondere a entrambe le due ulteriori caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la “tele-assistenza e/o telecontrollo e/o telediagnosi” e per il “monitoraggio continuo della condizioni di lavoro delle macchine”. L’utilizzatore che acquisti una macchina “Transizione 4.0 ready”, dovrà solo interconnetterla ai sistemi informativi di fabbrica per ottenere un credito di imposta fino al 50% del valore della macchina.
Per maggiori approfondimenti, contattate il vostro riferimento commerciale di Schneider Electric.