本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS Ultra 製品型番・シリアル番号の確認方法

製品のお問い合わせをいただく際に必要となる、製品型番 および シリアル番号
Smart-UPS Ultraシリーズでの確認方法について説明です。

お願い :
お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。
製品型番、シリアル番号が不明の場合には、お問合せにお答えできないことがありますこと、予めご了承ください。


【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。

・Smart-UPS Ultra
SRTL5KRM2UJ, SRTL8KRM4UJ, SRTL10KRM4UJ

001
Smart-UPS Ultra シリーズ


【概要】
以下3つの確認方法がありますので、ご状況にあわせて参照してください。

確認方法 内容


1


LED (ディスプレイ)

での確認方法

Smart-UPS Ultraには前面にLCD (ディスプレイ)があり
ディスプレイ製品型番およびシリアル番号をそれぞれの項目で確認できます。
以下の[ 1. LCD(ディスプレイ)での確認方法 ] をご確認ください。


2


WEBインターフェース
での確認方法

標準搭載されたNetwork Management Cardをご利用の場合、
Webユーザーインターフェースより製品型番およびシリアル番号を確認できます。
以下 [ 2.WEBインターフェースでの確認方法 ] をご確認ください。


3


UPS本体 貼付ラベル
での確認方法

UPS本体には、本体背面天板にラベルが貼付されています。
ラベルの上段に 製品型番, 下段に シリアル番号 が記載されています。
以下の [ 3. UPS本体での確認方法 ] をご確認ください。



1. LED (ディスプレイ)での確認方法


Smart-UPS Ultraシリーズの前面液晶パネルから製品型番およびシリアル番号 を確認する方法を説明します。


・操作ボタンの配置

モニタ

・LCDメニュー画面操作方法
1. メニューボタンを押し、メニュー画面 を表示
モニタ2

2. 下ボタンでメニュー項目を “情報” を選択し、決定ボタンを押す
モニタ3

3. 下ボタンでメニュー項目を “UPS” を選択し、決定ボタンを押す
モニタ4

4. 下ボタンでメニュー項目を選択し、”品番”、”シリアル番号” を確認

モニタ6 モニタ5
品番 (製品型番)シリアル番号



2. WEBインターフェースでの確認方法


Smart-UPS Ultraシリーズに標準搭載されたNetwork Management CardにIPアドレスを設定されている場合には、
Network Management Cardから製品型番、シリアル番号が確認可能です。

1. ブラウザから https:// [Network Management CardのIPアドレス] にアクセス

2. バージョン情報 – UPS – 全般 をクリック

NMC

3. シリアル番号を確認をクリックし以下を確認
・ SKU
・ シリアル番号

シリアル型番



3. UPS本体での確認方法


UPS本体の製品ラベルでの確認方法を説明します。
ラベルに記載の製品型番とシリアル番号を確認いただく方法です。

L01 L02
図. 製品ラベルの例

ラベルのQRコードを読み込むとリンク先のサイトで型番とシリアル番号が表示されます。


・ラベルの貼付位置

下図の赤枠内が貼り付け位置の例です。
製品の天板に貼ってあるため、サーバーラックに搭載している場合には確認できない場合があります。

・UPSの天板部分
画像6