本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS Ultra ブレインオフの手順

UPSを完全に停止させることをブレインオフといいます。この文書はその手順を説明しています。

一部アクセサリの装着時やUPSの操作が出来なくなった場合のUPSの再起動については、
電源ボタン操作でのオフだけでなく、UPS内部回路の通電を完全に絶つ必要があります。

ブレインオフとはその時に必要な作業で、
Smart-UPS Ultra ブレインオフの手順を以下の通り記載します。

【ブレインオフの手順】
UPSの出力を停止し、UPSの入力電源を止める手順の2.までは共通の手順です。
そのあとのブレインオフにする3.には2通りあります。

1. UPSの出力停止
前面パネルの電源オン/オフボタンを押し、UPSの出力を停止します。(OFF方法はこちら)

2. UPSの入力電源を停止
UPSの入力電源の接続方法によって手順が異なります。
ご利用中のUPSの接続方法を確認のうえ、実施してください。

注意:  UPS背面のシステムイネーブルスイッチのオフではブレインオフはできません。
必ず以下の手順を実施してください。

UPSのケーブルの接続形態が
・5KVA以下の機種
入力プラグの場合 : UPSの入力プラグを抜きます。
・8KVA以上の機種
ハードワイヤー接続 (端子台接続)の場合 : UPSの入力電源系統のブレーカーをOFFにして供給電源のもとを止めてください。


3-A. 時間経過による自動ブレインオフ

約10分以上待つことで、UPSの内部回路が停止し、ブレインオフの状態になります。

3-B.  バッテリーを切断する
1.  つまみネジを緩めるめ、ネジを下方向に下げます。
2.  バッテリオンオフスイッチを縦向きに回します。 (○印に向くようにする)
*8KVA以上の機種や拡張バッテリーを追加している場合は、全てのバッテリを切断してください。

SRT5KXLJ
図1 ベゼルを外したSRTL5KRMJ2Uの前面

参考 :
電源ボタンを押し反応がなければブレインオフの状態になっています。




備考:
ブレインオフの状態から、電源をオンにする手順
1. 手順で3-B. バッテリーを切断を選択した場合 (時間経過による自動ブレインオフを選択した際にはこの手順は不要)
・つまみネジを上に上げ、ドライバでネジを締めます。
・バッテリーオンオフスイッチを横向きにします。 ("ー"印に向くようにする)

2. UPSの入力電源の供給を開始
・5KVA以下の機種
入力プラグの場合 : UPSの入力プラグをコンセントに挿します。
・8KVA以上の機種
ハードワイヤー接続 (端子台接続)の場合 : UPSの入力電源系統のブレーカーをONにして供給を開始する。

*電源を供給することで、バッテリーの持ち手部分が緑色に光ります。もし赤、消灯している場合は上記1.を再度確認してください。

3. 電源ボタンを押し、オンにする