本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS Ultraシリーズ 電源停止の操作方法

動作中のSmart-UPS Ultraシリーズの電源をオフ、出力を停止する方法についての説明です。

【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。

・Smart-UPS Ultra
SRTL5KRMJ2U, SRTL8KRM4UJ, SRTL10KRM4UJ

Smart-UPS Ultra

Smart-UPS Ultraシリーズでは、誤った操作で容易に電源出力停止を防ぐため、
スイッチを一定時間押す動作を保持する、もしくはメニュー操作による手順が必要な設計になっております。

電源出力を停止する際には、以下の手順で操作します。

LCDディスプレイ
図1 Smart-UPS Ultra LCDディスプレイ

【手順】

方法1 : 電源オンボタンのみでの操作
電源オンボタンを約6秒間押し続けてください
電源オンボタンを押し続けると約2秒後に"ピッ"と音が鳴りますが、
そのまま押し続けると再度 "ピッ"と音が鳴りUPSの出力が停止します。

出力が停止すると電源オンボタンが消灯します。


方法2 : メニュー選択で出力停止
電源オンボタンを一度押してください
ディスプレイに停止に関する選択項目が表示されますので、メニューから選択して停止してください。
選択メニュー :
表示項目 説明
遅延後電源オフするUPSにて設定した時間を経過後、UPSの電源が停止します
"停止中" というメッセージとともにカウントダウンが始まります。
カウントダウンが完了すると電源オンボタンが消灯しメイン画面に切り替わります。
直ちに電源をオフするUPSは即時電源を停止します。
電源オンボタンが消灯しメイン画面に切り替わります。


備考 :
出力の操作を予定しているものではなく、誤って出力 On/Offボタンを押してしまった場合には、
メニューキーを押すと電源停止メニューの表示が解除され、メイン画面へ戻ります。