¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuántos contactos auxiliares se pueden montar en un contactor 8910 DPA?

Problema:
¿Contacto auxiliar máximo que se puede montar en el contactor 8910 DPA?

Línea de productos:
Contactores de propósito definido

Entorno:
Productos vendidos y usados en Estados Unidos

Causa:
Contactos auxiliares necesarios

Resolución:
Se puede agregar un total de 4 contactos auxiliares a un contactor DPA tipo 8910. Permite añadir 2 módulos, uno por lado.

Nota: la adición de un módulo agrega 1/2" o dos módulos agregan 1" al ancho total del contactor.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: