¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿En qué consiste la prueba de resistencia que debe pasar un interruptor termomagnético UL489?

Problema:
¿Qué pruebas de resistencia se efectúan a los interruptores termomagnéticos?

Línea de productos:
Interruptores termomagnéticos

Resolución:
Los interruptores se prueban según UL489 y CSA 22.2. Para la prueba de resistencia, los interruptores termomagnéticos y electrónicos deben completar con éxito la cantidad de operaciones mostradas en la tabla siguiente:

  • El factor de potencia es de 0,75 a 0,80 atrasado.
  • Comenzando en la posición abierta, el interruptor es cerrado, y luego es abierto (esto cuenta como una operación)
  • La prueba de operaciones de carga completa se realiza en corriente y tensión nominal
  • La prueba de operaciones sin carga se realiza después de la prueba de carga completa
Tamaño del marco en amperiosOperaciones con carga completaOperaciones sin carga
0-1006,0004,000
101-2254,0004,000
226-6001,0005,000
601-8005003,000
801-25005002,000
2501-40004001,000


NOTAS:
Los interruptores automáticos no se prueban hasta que fallan, por lo que no se conoce el número máximo de operaciones.
Los factores ambientales afectan la vida útil de un interruptor, por lo que el número de operaciones de prueba en la tabla no debe interpretarse como un número garantizado en el uso real.