¿Cómo se designa la fase en los números de catálogo de los interruptores termomagnéticos I-Line?
Problema:
Determinar la conexión de fase de los interruptores I-Line en el tablero de distribución I-Line
Línea de productos:
Tableros de distribución e interruptores termomagnéticos
Resolución:
A continuación se muestra una tabla que muestra los sufijos para los números de catálogo de interruptores I-line. No todos los sufijos están disponibles para todas las familias de interruptores.
La Tabla 9.121 muestra los sufijos usados en los interruptores de Powerpact.
La Tabla 9.122 muestra los sufijos usados en los interruptores más antiguos.
La ausencia de un sufijo de opción de fase después de un número de catálogo de 3 polos resultará en una conexión de fase ABC.