¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué es el contacto operado por el carro (TOC) y cómo funciona?

Problema:
¿Cómo funciona el TOC y cómo se puede identificar?

Línea de productos:
Tableros Metal Clad - Switchgear.

Entorno:
Tableros de Medio Tensión - Switchgear.

Resolución:
Entender cómo funciona la oferta estándar Metal Clad.

Resolución:
Los contactos operados por el carro TOC, por sus siglas en inglés (Truck-Operated Contact), indican la posición física del interruptor en el compartimento. Es decir, indican si el interruptor está en la posición de conectado o de prueba/desconectado.
Los TOC no distinguen si el interruptor está en la posición de prueba/desconectado o retirado completamente del compartimento.
Los TOC están montados en el lado derecho de la barrera horizontal de acero en la parte superior de la sección del interruptor. Se acciona mediante una palanca accionada por resorte. Esta palanca se activa justo antes de que el interruptor alcance la posición de conectado, mediante un pasador situado en la parte superior derecha de la cubierta frontal del interruptor.

Sección del disyuntor sin disyuntor