¿Qué son los Contactos Operados por Mecanismo (MOC) y cómo funcionan?
Cuestión:
¿Cómo funciona el MOC y cómo se puede identificar?
Línea de productos:
MetalClad, VR Breaker.
Entorno:
MV Switchgear, Masterclad.
Causa:
Comprender cómo funciona la oferta estándar MetalClad.
Resolución:
Los contactos operados por mecanismo (MOC) son contactos auxiliares montados en el compartimiento, accionados por el mecanismo del interruptor automático. Al igual que los contactos del interruptor, indican si el interruptor automático está en posición abierta o cerrada. Funcionan tanto en la posición conectada como en la posición de prueba/desconectada.
La unidad MOC está montada en el lado izquierdo de la sección del interruptor automático. Se acciona mediante un mecanismo que es impulsado verticalmente por un rodillo ubicado en el lado izquierdo del interruptor automático.