¿Cuáles son los pesos de los Interruptores VR?
Problema:
Cualquier trabajo que implique mover el interruptor VR, por ejemplo; mantenimiento, almacenamiento o puesta en servicio, requiere conocer su peso para que los clientes dispongan de la grúa adecuada.
Línea de productos:
Interruptores VR.
Entorno:
Interruptores VR, Tableros de Media Tensión MetalClad.
Causa:
Mantenimiento / Puesta en servicio.
Resolución:
PESO DEL INTERRUPTOR.
| 15kV BREAKER RATING | WEIGHT |
| 1200A, 25kA & 40kA | 380 lbs |
| 2000A, 25kA & 40kA | 430 lbs |
| 1200A, 50kA | 450 lbs |
| 2000A, 50kA | 500 lbs |
| 3000A, 4000A, 50kA | 700 lbs |
| 1200A, 2000A, 3000A & 4000A 63kA | 800 lbs |
| 27kV BREAKER RATING | PESO |
| 1200A, 16kA, 25kA & 40kA | 625 lbs |
| 2000A, 16kA, 25kA & 40kA | 650 lbs |
| 2750A, 16kA, 25kA & 40kA | 775 lbs |