¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Configuración de Microsoft Windows 7, 8, 10 y 11 Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 y 2025 para apagar de forma segura sin utilizar el software PowerChute de APC.

Asunto:
Cómo configurar Microsoft Windows 7, 8,10, & 11 Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, & 2025 para apagar de forma segura sin utilizar el software PowerChute de APC's.

Producto:
SAI de la marca APC con conexiones serie

Entorno:
Microsoft Windows 7, 8,10, & 11 Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, & 2025

Causa:
Informativa

Solución:

Microsoft Windows 7, 8,10, & 11 Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, & 2025 no tienen un apagado de SAI de serie nativo. Para un SAI serie, utilice el software PowerChute compatible (PowerChute Business Edition / PowerChute Serial Shutdown.

Para cualquier SAI conectado por USB, estos sistemas operativos tienen alguna configuración para el apagado si no desea utilizar las opciones de software de APC soportadas. Una vez que se conecta un SAI USB, el SO añade una configuración similar a la de un portátil con batería incorporada. Una vez que esto sucede, puede configurar las opciones de alimentación de un ordenador de sobremesa o servidor de la misma manera que un portátil.

Por favor, revise la configuración adjunta para más información.

Por favor, revise el PDF adjunto para obtener instrucciones:

Además, si las opciones de apagado de la batería nativa no se muestran después de desinstalar el software PowerChute, por favor reviseVídeo: Qué hacer si el sistema no muestra las opciones nativas de apagado de la batería / Cómo restaurar el controlador del dispositivo SAI HID.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: