¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué designan LV y HV en los planos de transformadores secos de baja tensión?

Problema:
Marcas de conexion de terminales de los transformadores

Línea de productos:
Transformadores de baja tensión

Resolución:

LV significa "baja tensión". HV significa "alta tensión".

SquareD/Schneider Electric no etiqueta los transformadores de distribución de baja tensión de tipo seco como "primario" y "secundario". Según el NEC, el lado del transformador conectado a la fuente es el primario, y el lado conectado a la carga es el secundario. El devanado que tiene la tensión máxima de línea a línea más alta recibe el HV, y el que tiene la tensión máxima de línea a línea más baja, el LV. Por ejemplo, un transformador EE25S3H (240 x 480 a 120/240) tiene la HV en el devanado de 240 x 480 voltios (la tensión máxima es de 480V) y la LV en el devanado de 120/240 voltios (la tensión máxima es de 240V).

Es un poco más interesante con un EE25S60H (208 a 120/240) donde LV va en el devanado de 208 voltios y la HV va en el devanado de 120/240 voltios porque 240 es superior a 208. El devanado de 120/240 voltios es el de 240 voltios.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: