¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la diferencia entre los transformadores K-13 (tipo NLP) y K-4 (tipo NL)?

Cuestión:
Muchas cargas utilizadas en aplicaciones industriales y comerciales pueden generar energía armónica que puede ser perjudicial para los transformadores estándar

Línea de Productos:
Transformadores LV

Entorno:
Se aplica a los Transformadores Ventilados de SquareD/Schneider Electric

Transformadores Ventilados.

Causa:
Los Transformadores con clasificación K están disponibles como una posible solución al problema de la energía armónica que podría dañar un Transformador estándar


Resolución:

El Factor K es una medida de la distorsión de la corriente en la carga alimentada por un Transformador. Cuanto mayor sea el número, mayor será la capacidad del Transformador para manejar altos niveles de cargas no lineales monofásicas continuas de línea a neutro. Square D/Schneider Electric recomienda transformadores con clasificación K-4 para ordenadores y otras cargas similares que se encuentran en sistemas comerciales e industriales para ciclos de trabajo (carga media de 24 horas) del 80-95%. Si el ciclo de trabajo se espera que supere el 95%, entonces K-13 sería necesario. Para ciclos de trabajo de hasta el 50%, utilice transformadores energéticamente eficientes de tipo EE. Para ciclos de trabajo del 50-80%, utilice transformadores Watchdog de bajo aumento de temperatura.
La necesidad de transformadores con factor K está actualmente en entredicho porque los transformadores estándar de uso general pueden suministrar cargas comerciales e industriales típicas "no lineales" de hasta más del 80% de la potencia nominal sin sobrecalentarse. Los estudios han demostrado que la carga típica de los transformadores secos de baja tensión es inferior al 35% de media diaria.