¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la temperatura ambiente máxima a la que se puede instalar un transformador?

Asunto:
La ventilación y refrigeración es un tema importante en la instalación y funcionamiento de los transformadores

Línea de productos:
Transformadores de BT

Entorno:
Aplica a todos los Transformadores de Baja Tensión (BT) de SquareD/Schneider Electric

Causa:
El calor excesivo es destructivo para los transformadores

Resolución:
La temperatura ambiente media de un transformador durante un periodo de 24 horas no debe superar los 30 grados centígrados. Por ejemplo, si la temperatura ambiente del transformador fue de 40 deg. C durante 12 horas, entonces el transformador no debe superar los 20 deg. C durante las 12 horas restantes para alcanzar una temperatura ambiente media de 30 grados.

Si la temperatura ambiente media supera los 30 grados Celsius, el factor de reducción es de 0,4% de reducción de VA por cada grado Celsius por encima de 30 grados Celsius según IEEE C57 12.96. La fórmula IEEE que se utiliza para derivar el factor del 0,4% sólo es válida hasta una MEDIA de 50 grados Celsius. Además, el uso de transformadores por encima de la temperatura ambiente indicada puede acortar la vida útil del transformador. Debido a la cantidad de otros factores implicados, como la carga, la frecuencia de uso y la humedad, no existen datos sobre cómo afectan las altas temperaturas ambiente a la vida útil de un transformador.