¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Como realizar pedidos de la clavija de prueba multidedo MiCOM P992

Problema

Se necesita aclaración sobre cómo pedir la clavija de prueba multidedos MiCOM P992

Producto

MiCOM P992 Test Plug

Entorno

Entornos de prueba de relés de protección que requieren una clavija de prueba universal de varios dedos compatible con las interfaces de prueba de relés MiCOM.

Causa

Existe incertidumbre con respecto al código de pedido correcto y la disponibilidad del modelo para la clavija de prueba MiCOM P992.

Resolución

El MiCOM P992 es un modelo de clavija de prueba multidedos universal única diseñado para ser compatible con cualquier bloque de prueba P991 de las interfaces de prueba MiCOM.

El número de pieza correcto para pedir este conector es E992C.

Se puede pedir a través de nuestros distribuidores autorizados (encuentre uno cerca de usted aqui). Se pondrán en contacto con el equipo de soporte de ventas de Schneider para obtener un presupuesto directo, ya que esta pieza no está registrada en el sistema como artículo estándar.

1