Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?
Why there is a difference in the Service breaking capacity (Ics) values of manually and electrically operated Compact NS>630.
The difference is due to the design of the Circuit Breakers. The Compact NS>630 manual basic frame (bloc cut) is different from NS electrical basic frame (bloc cut).
Ics depends on breaker type. Electrically operated Compact NS>630 is developed from Masterpact NT breaker because there is no option for adapting the motor mechanism on Compact NS>630.
The breaking performances of NT are less than Compact NS, hence it cannot be declared that the Ics values of electrically operated Compact NS>630 is same as manually operated Compact NS>630.
This is the reason why the service breaking capacity (Ics) values of manually operated and electrically operated Compact NS>630 MCCB are different.

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie

Hulp nodig?

  • Selecteer zelf het juiste product

    Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

  • Offerte aanvragen

    Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

  • Verkooppunten

    Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

  • Help Center

    Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings