Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Schneider Electric lanserer ny Multifix veggboksserie som gir mer effektiv arbeidsflyt

01/09/2021

Den nye serien Multifix veggbokser fra Schneider Electric er spesialdesignet for rask og enkel installasjon, samtidig som den tar hensyn til miljø i form av materialvalg og effektivisering av forpakning. 

- Den nye Multifix veggboksserien er en forbedring av tidligere modell og resultatet av flere års utvikling med fokus på effektivitet og reduksjon av installasjonskostnader, sier Eivind Løkken, Offer Manager i Schneider Electric.

- Multifix utgjør et komplett sortiment som viderefører og utvider eksisterende funksjonalitet fra tidligere veggbokser, og vi har lagt til egenskaper som markedet har etterspurt. Det er for eksempel enklere å fjerne og legge til tilbehør, bygge sammen forskjellige veggbokskombinasjoner og montere bokser.

Tilfredsstiller de mest krevende behov

Multifix veggbokser er utviklet for nordiske mellomstore og store bygg og tilfredsstiller de mest krevende brukerne med sine innovative egenskaper.

- Multifix er utviklet med innovasjon i fokus, ikke bare for dagens installasjoner, men også med tanke på morgendagens løsninger. De nye installasjonsboksene er designet for å gi en mer effektiv arbeidsflyt og passer perfekt sammen med alle komponentene fra Schneider Electric som kan monteres i veggboks, sier Løkken. 

Se video

Skreddersydde funksjoner

Multifix serien har et innovativt design konstruert for å imøtekomme spesifikke krav. Dette gjør det mulig å skreddersy veggboksens funksjon på en enkel og brukervennlig måte.

- Med et stort tilbehørssortiment kan du kombinere enkeltbokser og dobbeltbokser akkurat som du vil, og med forskjellige rørinnføringer som dobbel, trippel, flex og 25 mm, blir alle behovene dekket for en komplett installasjon. I tillegg leveres det forskjellige utforingsringer, reserveskruer og festeutstyr, sier Løkken.

Boksene har integrert skjøtestykke, stenderfeste uten pigger (stålstender), og alle rørinnføringer tilbyr inngang for rør på 16 mm eller 20 mm. Rørinnføringer og tilbehør fjernes og monteres enkelt uten verktøy.

- Det er enkelt å åpne blindsidene ved hjelp av en hammer eller med baksiden av en skrutrekker; og skruring med bitsfeste i lokket gir rask og enkel håndtering, presiserer Løkken, og avslutter: 

- Multifix kan monteres i flere typer vegg som lettvegger, brannklassifiserte vegger opp til EI90 og innstøpte bokser for betong.

Multifix veggbokser har vært til salgs hos landets elektrogrossister fra slutten av august 2021.

Se produktene på Schneider Electric sin nettside >

Kontaktperson:

Eivind Løkken, Offer Manager, +47 93286033, eivind.lokken@se.com

Multifix veggbokser fra Schneider Electric, installasjonsvennlige og innovative.

Tilslutning til Wiztrusts blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!