Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Czy w ofercie Schneider Electric znajdują się falowniki napięcia do silników jednofazowych?
Predefiniowanych falowników do silników jednofazowych w naszej ofercie nie posiadamy. Istnieje jednak możliwość podłączenia silnika jednofazowego do falownika z wyjściem 3x240V. Należy przy tym zastosować się do poniższych wskazań:
1) Jeżeli w silniku znajduje się kondensator do rekonstrukcji gwiazdy napięć należy go usunąć i podłączyć odpowiednio zaciski U-V-W
2) Jeżeli jest typowa konstrukcja silnika 1-fazowego, stabilne/pewne działanie nie jest gwarantowane, zwłaszcza uruchomienie przy obróconym wirniku o 90 stopni w stosunku do osi stojana. Do lżejszego uruchomienia lepiej jest pozostawić kondensator jednak do stanu pracy, ze względu na wysokie częstotliwości, zalecane jest odłączenie kondensatora.
Uruchomienie silnika jednofazowego- zalecenia:
1) Urządzenie powinno posiadać klasę izolacji odpowiednią do napięcia obwodu stałego(U*1.41)
2)Podłączyć silnik do złączy falownika U (L silnika) oraz W (N silnika)
3)Wczytać dane silnika (UNS,FRS, NCR, NSP),
4) Ustawić częstotliwość pracy na minimum
5) Wybrać żądane ustawienie V/Hz
6) Wyłączyć detekcję zaniku fazy OPL=no
7)Zredukować UFR
8)Dla pierwszej próby zastosować czas rozruchu dłuższy niż 5 sekund
Falownik powinien zostać dobrany na podstawie wartości prądu roboczego z dowolnej gamy ATV12/312/71/61/320/630/930
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Published for:Schneider Electric Polska
Czy to było pomocne?