W czym możemy Ci dziś pomóc?

W jaki sposób ustawić ATV320 do sterowania przez sieć modbus?

Do ustawienia przemiennika ATV320 do sieci modbus należy wykonać dwa kroki:

  1. Ustawić port komunikacyjny jako kanał sterowania tj. w menu [1.3 CONFIGURATION] CoNF > [FULL] FULL> [COMMAND] CtL ustawić na parametrze [Ref.1 channel] Fr1 wartość Mdb oraz
  2. Sparametryzować port komunikacyjny tj. w menu [1.3 CONFIGURATION] COnF > [FULL] FULL > [COMMUNICATION] COM > [MODBUS NETWORK] Md1 >
    • ​​[Modbus address] Add - wybrać adres modbus urządzenia (od 1 do 247)
    • [Modbus baud rate] tbr - wybrać prędkość transmisji (domyślna wartość 19 2 - 19200kbps)
    • [Modbus format] tFO - format  ramki ( domyślnie jest to 8E1 - 8 bitów danych + 1 bit parzystości + 1 bit stopu)

Do wprowadzenia zmian komunikacji modbus należy zresetować zasilanie przemiennika.
Uwaga: pogrubienia w powyższym tekście oznaczają symbole w menu zintegrowanego wyświetlacza.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings