W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jakie są typy urządzeń Zigbee i jakie są między nimi różnice?

Istnieją cztery różne typy urządzeń tworzących sieć kratową ZigBee: Sieć kratowa Zigbee

  • Router: Router ZigBee jest typowym mieszkańcem sieci mesh, który kieruje wiadomości do i od innych urządzeń, w tym innych routerów. W idealnej sytuacji każdy router jest redundantny. W rezultacie, jeśli router utraci połączenie sieciowe, ruch do pozostałych węzłów w sieci pozostaje nienaruszony dzięki przekierowaniu i redundancji.
  • Urządzenie końcowe: Urządzenie końcowe ZigBee, które czasami nazywane jest w skrócie ZED, nie kieruje ruchu do innych węzłów. Zazwyczaj jest ono uśpione przez większość czasu. Typowe urządzenia końcowe ZigBee to proste urządzenia peryferyjne, takie jak przełączniki, tłumiki itp.
  • Koordynator: Koordynator ZigBee to router ZigBee posiadający wszystkie cechy routera. Koordynator kontroluje również konfigurację sieci, tzn. potwierdza dołączenie nowych węzłów do sieci.
  • Centrum zaufania: Centrum zaufania ZigBee zarządza kluczami szyfrowania i deszyfrowania oraz dystrybuuje klucze do nowych węzłów. Centrum zaufania jest prawie zawsze tym samym urządzeniem, co koordynator.

zigbee 1

Przykładowo w ramach Ecostruxure, wielofunkcyjne menedżery „MPM”, termostaty pokojowe SE7000 i SE8000 mogą być skonfigurowane jako router lub koordynator.  Inteligentne sterowniki terminali „SEC-TE” i inteligentny siłownik bezprzewodowy „SED-0” są urządzeniami końcowymi.

zigbee 2

Dowiedz się więcej o systemach zarządzania budynkami BMS

Schneider Electric Polska

Załączniki
zigbee2.png [64.86 KB]
zigbee1.png [64.49 KB]