As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How do I set up basic programming on an ATV61/71 drive?

Article available in these languages: Espanhol

Issue:
Basic programming on ATV61/71 drive.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Basic programming to operate an ATV61 or ATV71 drive

Resolution:

Menu 1.1 Simply start
tCC= 2/3 wire control (set to 2 wire control for most installations)
bFr= Standard motor frequency - typically 60hz
nPr= Rated motor power= HP size of the motor
UnS= Rated motor voltage =  motor voltage
nCr= Rated motor current= motor amps (FLA)
FrS= Rated motor Frequency= typically 60hz
NSP= Rated motor speed= motor speed in rpm
fFr= Max Frequency (Hz)
ItH= Motor Thermal Current= Amps (provides overload protection to the motor)
ACC= Ramp up time acceleration (seconds)
DEC= Ramp down time deceleration (seconds)
LSP= Low speed setting (Hz)
HSP=High speed setting (Hz)

Menu 1.3 Settings Menu.
CLi= Motor current limit (Typically set to 120% (ATV61) or 150% (ATV71) of the motor nameplate full load amps, FLA.)

Menu 1.6 Command Menu
Ref.1 channel= AI1 for 0-10VDC control (possibly from a potentiometer)
= AI2 for analog input 4-20mA control
= HMI for Graphic display terminal (keypad)
= (See the ATV61 programming manual for other options)
Profile= Not separate- Reference and command, not separate
= Separate- Separate reference and command
= I/O Profile
Ref. 2 switching= [ch1 active] (Fr1): No switching, [Ref.1 channel] (Fr1) active
= [ch2 active] (Fr2): No switching, [Ref.2 channel] (Fr2) active
= [LI1] (LI1)
= (See the ATV61 programming manual for other options)

ATV61 Quick Start manual is available for download here
ATV61 Programming Manual is available for download here

ATV71 Quick Start Guide is available for download here
ATV71 Programming Manual is available for download here

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie