As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What are the part numbers for the cables that are used in a front face connection with the SEPAM relays?

Issue
A user would like to know the part numbers for the cable that is used to communicate with a SEPAM relay using the front face connection and a computer

Product Line
SEPAM Series 20 ,40, 50, 80

Environment
SEPAM front face communication

Cause
A user would like to order a replacement cable to communicate with the relay

Resolution
For the Old PS2 connection:
The following 3 cables are needed for a front face connection to the SEPAM Relays.
- CCA783 Cable for PC (RS232 connection) to relay connection
- TSXCUSB232 USB/RS232 interface (CCA783 cord must be ordered separately)(USB to serial cable (CCA783) converter)
CCA783


For the new Mini B to USB connection:
-CCA784 Cable for PC to relay connectionCCA784

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie