As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Web Designer project cannot be downloaded due to a mismatch in the exec firmware version

Issue
Web Designer project cannot be downloaded due to a mismatch in the exec firmware version

Product Line
All Factorycast, Factorycast HMI and Factorycast Gateway modules

Environment
Windows 10

Resolution
If the project cannot be downloaded due to a mismatch between the older exec firmware version that is in the module and the newer version in the Web Designer project, the user can perform a target update (click on 'Target\Upgrade Target Version'). During a target update, the software scans the hardware for differences and modifies the respective exec firmware files in the project to match what is in the module.
If the project cannot be downloaded due to a mismatch between the newer exec firmware version that is in the module and the older version in the Web Designer project, the user can perform a target update provided, that the appropriate support files for the exec firmware are installed in Web Designer. If the exec firmware files are not installed, the 'Target\Upgrade Target Version' selection will only upgrade to the latest version that is installed in Web Designer. If the upgrade version number for 'Target\Upgrade Target Version' does not match the exec firmware version in the module, the updated Web Designer software must be installed.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie