As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
How to wire Current Transformers (CT) on Sepam Series 80 relay for differential protection (ANSI 87)

Issue
Need to know how to wire CTs for differential protection (ANSI 87) on the Sepam Series 80 relay and what type of current values it generates.

Enviroment
Sepam 80 Series

Resolution

Wiring Current CTs for Differential Protection (ANSI 87)

Feeder

Feeder Feeder2

For feeder applications:

    • CTs located on primary side of transformer or motor are wired to B1 using a CCA634 connector and produce a Ia, Ib & Ic current.
    • CTs located on secondary side of transformer or motor are wired to B2 using a CCA634 connector and produce a I'a, I'b & I'c current.
Main

MainMain2

For Main applications:

    • CTs located on primary side of transformer or generator are wired to B2 using a CCA634 connector and produce a I'a, I'b & I'c current.
    • CTs located on secondary side of transformer or generator are wired to B1 using a CCA634 connector and produce a Ia, Ib & Ic current.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie