As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is the difference between the VW3A3310 and the VW3A3310D Modbus Ethernet TCP/IP option cards?
Issue:
VW3A3310 with a "D" on the end of the part number.

Product Line:
ATV71 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The "D" on the end of the VW3A3310D indicates it is equipped for daisy chain and has dual RJ45 connectors.  A network cable can go into one RJ45 and out the other to connect to the next drive in the network.  The VW3A3310 has only one RJ45 port.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie