As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is the maximum number of TCP/IP connections supported by Vijeo Designer Runtime?
Issue:
How do we determine what the maximum number of TCP/IP connections we can use on an HMI running the Vijeo Designer Runtime?

Product Line:
Vijeo Designer Runtime, Magelis (XBTGT, XBTGK, XBTGH, HMISTO, HMISTU, HMIGTO, HMIGTU)

Resolution:
The maximum number of TCP/IP connections depends on the model of the HMI used. For all non-iPC Magelis HMIs programmed with Vijeo Designer, the maximum number of TCP/IP connections is 48. In other words, you can add upto 48 TCP/IP equipments at the I/O Manager for models such as XBTGT, HMIGTO, HMISTO, HMIGTU, HMISTU, and HMIG3U.

For iPC models and HMIG5U, the limit is 80.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie