As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Can a MFH / MF1 CT (Current Transformer) for Easergy Flair be installed on a RMU, having two single core cables per phase?

1.1 - Application

This FAQ is applicable when it is required to install  MFH / MF1 CT (Current Transformer) on RMU having two single core cables per phase.

1.2 - Solution

The solution is to install two MFH / MF1 CT per phase on each single core cable as per below picture. These CTs have to be installed as specified in the RMU documentation, with cable shielding going back through each phase. Secondary of CTs on the same "phase" have to be connected in parallel for each CT input of FPI. No summation CT is required here. This solution with 2 MFH / MF1 CTs per phase has been implemented at different sites globally.

1.2 - Performance

Since MF1 CT is installed  parallelly on two cables of each phase, each cable will be  well centered inside the CT, hence accuracy loss will be almost negligible. This is not advisable in case of MFH Zero Sequence CT, because the cables will not be centered on CT. Hence this can affect the accuracy.

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
FAQ_CT connection.pdf [149.28 KB]

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie