As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Can a failover system inherit PME licenses?
Issue
In a hypothetical PME system, a user has built a failover system for PME primary server. The primary server of PME has its license activated. In case of any failure of the primary server, can the PME installed in the failover system inherit the licenses of the primary server?

Product Line
PME 7.x.x, 8.0

Cause
Can the activated licenses in a PME server be inherited by a failover system?

Resolution
The failover server needs to have its own licenses. In the event of a failover, PME licensing will be able to continue if Stratus high availability software such as Avance or Marathon is in place. Another option is to use Enterprise License Server (ELS). In this case, any server on the network (preferably a physical server) could be used as an ELS. Any PME servers could then be pointed to the ELS where the license exists. This way a failover will not affect licensing.

However, technical support does not offer support in configuring this solution or answering questions or troubleshoot third-party software related to PME failover system licensing.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie