As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What can cause an E-19 on an ATV212 drive?
Issue:
E-19 on display

Product Line:
ATV212
S-Flex enclosed ATV212

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Communication error between control CPU's

Resolution:
This is a CPU Communications Error
  • Check the environment (electromagnetic Compatibility or EMC).
  • Ensure proper grounding of the drive and the motor.
  • Ensure proper separation of control and communication wiring from power wiring (line and load).
  • Use shielded cable for analog and serial communication and follow proper shielding/grounding practices.

In certain cases, high switching frequency (F300: Switch. freq. level) may contribute to an E-19 error, so if all the above had been confirmed and the issue remains, change F300 to 6 kHz and test.

If issue remains,
  • Power down and after the display is blank, remove all control wiring and then reapply power and see if the fault returns.
  • Check that no external +24v supply is connected to the control terminals.  If external 24V is used, disconnect it and then test to see if it may be a source of noise.
  • With no power applied, check internal connections on the control terminals as well as the connection between circuit boards that are visible without disassembly.
If all else fails, consider replacing the drive.




Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie