As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Are there any functional differences between the NetShelter HS and SX?
Issue:
There may be physical differences between the HS and SX models.

Product Line:
NetShelter SX and HS.

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Customers may want to make sure which accessories install into the new cabinet, and where.

Resolution:
The HS cabinet frame is higher to accommodate taller castors, but the inside dimension of the frame has not changed.
In the NetShelter SX there are some 0U mounting spaces behind the vertical rails of the frame. These don't exist on the NetShelter HS. (see attached)

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
20180703 NetShelter 0U Mounting Hole Difference on NetShelter HS vs SX.pdf [99.86 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie