As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What are possible reason for having custom logic faults on TeSysT that has not been detected by SoMove compiler?
SoMove software with TeSysT DTM is not able to simulate complete TeSysT behavior. It can detect syntax errors, but writing a wrong value to an LTMR register is not implemented in a custom logic compiler. For example, if the new TEsysT few version allows a wider range for certain TEsysT parameters, the extended range can be easily implemented into DTM evolution (new DTM version) and so the configuration seen in SOmove will be consistent with TEsysT parameters. But the custom logic compiler is an extra package and does not often pass evolution (The last evolution was done together with TEsysT fw 2.5 when CALL_EOM instruction was implemented).

Based on experience, 99% of errors where the compiler says OK but TEsysT shows custom logic fault is caused by:
- missing "TMP" or "NV" text in the instruction
- wrong value (out of range) is written into LTMR register.
The rest of the errors shown are detected by SOmove compiler.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie